This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260器件烧录问题

Guru**** 2422340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624085/tps54260-tps54260-device-burning-issue

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件:TPS2546

尊敬的所有人:

我的一位客户将 TPS54260DGQR 部件用于48V 至5V、2.5A 移动充电器、他们生产了大约7000块电路板、并在大约300-400块电路板中遇到问题。

我正在附上两个故障模块的照片,其中的原理图用于您的信息,并在下面提到了客户的观察结果。
首先、大容量转换器 IC 发生故障、导致输出5V 短路
2.由此产生的短路允许高电流通过保险丝,保险丝立即切断电流路径
使用的保险丝是 PTC 类型(60V、100A、0.5A 至1A 的跳闸电流)、其电阻会随着高电流导致的温度升高而增加、从而阻断更多电流并辐射为热量。
4.这种产生的热量会持续加热整个电路板,并在保险丝因火花而失效时逐渐加热,这可能会导致整个电路板容易起火。

请查看并建议是否存在其他原因并解决 issue.e2e.ti.com/.../CHARGER-SCHEMATICS.pdf 问题

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否与您的布局请求相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    不可以、这是单 USB 充电器设计。

    Rgds、
    Aravind。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    我快速查看并注意到您的原理图中的 VSENSE 短接至 GND。  这是否是原理图中的错误?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、
    VSENSE 未短接至 GND、在原理图中引起错误、请查看并提供宝贵的意见。

    Aravind。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、

    请使用此修复错误上传新的原理图。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您说 Vin max = 65V。 这高于建议的最大电压。  此外、我们能否看到 PCB 布局?  由于这是一个 USB 充电器、我可以假设您是热插拔的吗?  这可能是一个问题。  您能否详细描述这些电路板发生故障的情况?  输入电压是多少?  USB 端口上是否有插入的东西?  您可能需要考虑 包含专用 USB 充电控制器、例如 TPS2546。

    www.ti.com/.../tps2546.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与一位 USB 充电专家交谈。 直接从5V 输出为 USB 器件充电实际上并不是一个好主意。 大多数 USB 器件具有远低于 TPS54260电流限制的特定电流限制。 请参阅以下 TI 参考设计示例:

    www.ti.com/.../PMP10282

    此外、USB 充电器可能内置了压降补偿、因此在1m 电缆的末端(~0.2欧姆)、电压不会随着输出电流增加到更高的水平而下降太低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请查找随附的更新原理图。

    Aravind.e2e.ti.com/.../ICS_5F00_4.21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、

    感谢您提供更新的原理图。 John Tucker 是否回答了您的问题?

    Sam