This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:UVLO

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618476/tps2376-h-uvlo

器件型号:TPS2376-H

您好!

非常紧急! 客户 希望了解图片中 UVLO 的电阻是否正确、以及如何选择合适的电阻。

谢谢、此致、

Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、您好!

    要回答客户的问题、是的、这是允许 UVLO 电阻分压器也用于检测的正确电阻;但是、我不推荐这种配置。  

    最好将24.9K 欧姆电阻器从 VDD 放置到 DEN、并使用比该图中所示的 UVLO 引脚更大的电阻值(尽可能大)。 确保根据 SLVS646A 第4页的表格选择能够在 UVLO 引脚上提供正确电压的分压比,同时满足客户的预期导通电压(最大42V)和关断电压(最小30V)。

    谢谢、
    Thomas A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请务必仔细调整分压器的底部电阻、以考虑流入 UVLO 引脚本身的任何泄漏电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    客户使用上图中的电阻、PD 控制器不工作。 正如您所说,我们放置较大的电阻器,PD 运行良好。 客户想知道我们为什么要使用更大的电阻器。
    感谢你的善意帮助。

    此致、
    Erin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erin、您好!

    主要是通过将24.9K 欧姆电阻器连接到 DEN 和 VDD 来确保它们通过检测。

    一旦 PSE 在检测过程中检测到24.9K 欧姆电阻器、便不再需要 DEN 引脚、因此 DEN 引脚中的 FET 会闭合、从而防止在运行期间电流泄漏到 DEN 引脚。

    如果他们使用 SLVS646A (www.ti.com/.../tps2376-h.pdf)图1中的配置、他们将始终从负载中汲取相同数量的检测电流(~2mA)。 UVLO 引脚不需要该数量的电流即可正常工作。 它只需要通过电阻器之间的比率提供适当的电压。

    只要保持分压比、就可以按比例调节两个电阻、以减少流经 UVLO 引脚的泄漏电流、从而允许向负载传输更多功率、从而提高效率。

    这些电阻的可缩放量应尽可能高。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas,您好

    非常感谢您的善意帮助

    此致,
    Erin