This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:多点系统 GND 问题?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618544/bq76pl536a-multi-drop-system-gnd-problem

器件型号:BQ76PL536A

您好!

我现在正在开发一个多从 BMS。我正在使用具有 CAN 的多点系统(没有 ISOLATER)。

但是当我看到参考设计(tidub04.pdf --第19页)时,情况很奇怪。

原理图将两个 BQ76PL536A GND 连接在一起、我不知道如何将内部 LDO (顶部 IC)推入、顶部 IC 的参考 GND 在哪里?

从何处获取完整的多点系统参考设计原理图? (包含 VSS、VSSD、VBAT 连接)

我的问题:

哪个引脚是 VBAT 的 GND?  

我能否将2个 IC GND 连接在一起?(如下所示、看起来非常危险)

P.S. 我的 MCU 将使用菊花链连接所有 MCU (CAN)、无需任何隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    我可以步入其中。

    这似乎只是我们绘图软件的一个限制-堆叠电池时共享接地肯定会违反几乎所有引脚的 ABSMAX。 它们应该是单独的场地...很好的收获。


    顶部 IC 的参考接地将是顶部模块中最低电池的底部(如果这是合理的)

    希望这会有所帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、


    您需要有两个完全独立的 GNDS。
    IC1 GND 和 IC2 GND 应分开。
    该原理图仅显示电池已连接。 它不显示布局。
    即使是菊花链配置、也不应连接 GND。

    您应将其视为两个单独的电路板。
    我不太理解原理图中两个 gnds 连接在一起的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的重播。

    我明白了。

    因此、我仍然需要在 MCU 和 PL536A 之间添加隔离器、对吧? 因为我想使用 CAN 总线、所有 CAN 收发器都需要一个 GND。

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!

    好的、David 有问题、绘制软件限制、看起来像顶部 IC GND 连接到底部 IC GND (相同符号)。

    您是否有任何建议、即在不使用隔离器的情况下连接所有器件(具有 CAN 收发器的 MCU)? 或者我必须在每个电路板上放置一个隔离器?

    特洛伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我看到... 很好的收获 它们应该是差分 GND。

    不、没有隔离器就无法连接 MCU 和 CAN 收发器。
    菊花链是一种发展方式。 您只需要1个隔离器或不需要隔离器、但我建议隔离高压和低压...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我将参考用于隔离 HV 和 LV 的 EVM 原理图。

    非常有用。