This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606EVM-772:电池的最大电流输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626247/bq25606evm-772-max-current-output-from-battery

器件型号:BQ25606EVM-772

BQ25606-EVM 中电池的电流输出是否存在限制。 我将提升输出并将其连接到投影仪。

一旦外部电源关闭、器件就会复位。  

电池能够持续放电超过7A 至8A。 我不确定它会出现什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vineyet、

    为了确保我了解您的测试:

    1) 1)您在 VBUS 引脚上具有输入功率、并且正在通过 SYS 引脚提供电流。

    2) 2)您移除了电源、因此所有电源现在都从电池提供到 BAT 引脚、通过 Q4 FET、然后再次从 SYS 引脚输出。

    如果这是正确的、那么是的、我会期望这一点。 请参阅数据表第12页 BATFET_OCP 下可达到~6A DC 的值。 这将关闭 Q4 FET (BATFET)。


    此致、
    Joel H