This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N:最大电压

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618999/lm4041-n-max-voltage

器件型号:LM4041-N

在建议的工作条件下、它显示输出电压应为1.24至10V。

 这是否意味着器件处于活动状态?  例如、如果我有此电路:

 

如果输入电压上升至22V、则电路在~18V 时启动。  LM4041导通后、电压将为~2V、这对器件来说是可以的。  在器件导通之前、它将超过建议的最大输出电压。  这是个问题吗?

 

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这里是新的、电路没有粘贴。 您可以在此处进行查看-> http://imgur.com/a/2FJXp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sparkaholic、

    是的、这会是一个问题、我们不建议在绝对最大值或建议的工作条件之外进行任何操作。 在典型应用中、限流电阻器位于阴极上、因此在启动时器件绝不会遇到更高的电压。

    -mz