This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:需要有关 TPS54260DGQR 布局审查的帮助

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624090/tps54260-need-help-on-tps54260dgqr-layout-review

器件型号:TPS54260

尊敬的所有人:

我的一位客户正在使用基于 TPS54260DGQR 器件的双 USB 充电器、他们使用了2个器件/电路板。 48V 输入电压至5V、2.5A。

请查找随附的布局,请查看并提供建议以继续,由于空间和布局限制,他们无法应用所有指南。

  • IC 和 D1 GND 路径之间的 GND 环路连接在底层铜上
  • VIN 引脚到 VIN 引脚的走线宽度提升至18mil
  • 从负载侧 USB 连接器获取到 R2的反馈布线

Rgds

Aravind.e2e.ti.com/.../DUSB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请附上您的设计原理图。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的SIR/e2e.ti.com/.../dual_5F00_charger_5F00_updated.pdfMam

    请查找随附的原理图以供您参考。

    Rgds、

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:
    请帮助查看并提供反馈,以便我们可以要求客户进行制造。

    Aravind。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的布局有一些注释:

    输入电容应靠近 VIN 引脚和二极管(D1或 D3)的接地焊盘。 在 U1电路中、C18是 U2的旁路电容器、靠近 U1的 D1和 VIN。 C5应该位于 C18的位置以获得更好的 U1输入旁路。 C2、C3和 C4位于电路板的另一侧、远离 U1。 它们应尽可能靠近 U1。 U2输入旁路电容器也是如此、它们应尽可能靠近。

    似乎只有一个通路将 SW 节点连接到电路板另一侧的电感器。 请检查一个过孔的电流密度。 足以提供2.5A 电流吗?

    在0805外壳尺寸中、输出电容器似乎为47uF。 这些电容器上的额定电压是多少? 当陶瓷电容器上的直流电压接近额定电压时、它们会大幅降低。 对于5V 输出电压、我建议使用额定电压为10V 的陶瓷电容器。

    这是2层板还是4层板? 我不确定输出电容器接地端连接到 IC 接地端和输入电容器接地端的位置。 它们具有良好的连接、而不是输出电容器接地浮动。

    建议在 IC 的 DAP 下使用散热过孔、以帮助散热。

    请参阅数据表第41页上的布局建议

    www.ti.com/.../tps54260.pdf