This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022芯片的适用性和升压转换器的问题解决方案

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618708/lm5022-suitability-of-lm5022-chip-and-problem-solving-for-boost-converter

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5122

我有一个升压电源应用、该应用略高于  Webench 支持的限值。 我选择了一个尽可能接近的设计、并计划对其进行修改。

以下是我的要求:输入:10-36V、输出:48V、电流:13安培、标称 值、峰值电流高达30安培

该电源将用于为大型电动工具中的直流电机供电。 我在输出电路中添加了10个 MOV、主要 用于保护输出二极管 以及 其他电路。

Webench 提供了一个10安培的建议设计。 我为电路制作了一个 PCB、它在无负载的情况下将电压升压至48V。 它在大约3安时似乎可以正常工作。 但是、如果在其上施加10A 负载、则芯片和 MOSFET 会发生故障、必须进行更换。 如果设计正确、我认为逐周期电流限制功能将保护 MSFET 和芯片免受过流损坏。  在 较高的电流下、电路看起来也有点不稳定、 这意味着输出电流在电路发生故障前上升和下降。

我有几个基本问题、首先是:

1.我想知道  是否有任何原因不能 将 LM5022芯片用于13安/30峰值放大器应用。  数据表中没有电流限制、芯片中没有任何功率 FET 或直接处理高电流。

2.我对 LM5022芯片的故障感到困惑。 我已经更换了其中的几个、我很想知道它们为什么会失败。 任何见解都将非常有帮助。

3.我要输入数据表中提供的数十个公式来计算每个部分的值,并  根据数据表中的示例检查电子表格计算。 然后、我将使用电子表格计算较高电流的值。 您认为这会有问题吗? 我假设我需要使用30安培作为输出电流、即使这是峰值放大器。

4.你是否有其他你认为我应该知道的建议或建议?

这是潜在高产量应用的概念原型的证明、值得提供一些良好的技术支持。 我的工作时间很短、 我需要让该电路在下周工作。 我不是电源工程师、我的经验是在低功耗升压稳压器应用中。 您可以提供的任何帮助都将是非常宝贵的。 如果在生产设计中使用更好的芯片、这一点根本没有问题。 但是、如果 LM5022芯片能够完成工作、我在 LM5022上投入了大量资金、没有太多时间改变方向。

非常感谢。

Charlie Weisel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已开始处理您的请求。 TI 工程师将尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlie、

    通常、对于这种大功率应用、我建议在多相操作中使用 LM5122。 多相操作允许每个相位处理较低的电流、因此组件上的应力更小、物理尺寸更小。 对于此应用、您是否需要非同步控制器? 通常、对于此类大功率应用、同步转换器是一种理想选择、有助于降低传导损耗、从而提高效率。

    如果可以发布原理图、请这样做、因为这将让我更深入地了解导致转换失败的原因。 如果没有、请通过 g-roecker@ti.com 直接与我联系

    转换器出现故障的原因有很多。 我的第一个猜测是、当 MOSFET 发生故障时、这也会损坏 LM5022。 如果 MOSFET 具有较大的栅极电荷、则 MOSFET 可能不会一直导通、因为栅极驱动器仅为1A、对于此类高功率应用而言、该电流相对较小。 某些组件也可能没有达到如此高的电流额定值。

    LM5022可用于此类应用、但根据所选的元件、可能需要额外的电路。 当我有一个要审阅的原理图时、我将进一步讨论这一点。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett。 感谢您的快速回复。 这是原理图。 较大的字体显示了已从原始 Webench 设计中更改的部件、以支持更高的电流和电压。 此外、RUv1允许 UVLO 在较低的输入电压(10V)下运行。 我之所以继续使用 LM5022进行此原型设计、唯一的原因是时间因素、因为我们已经为该设计提供了 PCB 、并在其中积累了一些经验。  如果从 LM5122开始的效果要好得多、以至于 我们可以更快地获得工作电路、我们就可以做到这一点。 我同意 LM5122可能由于 MOSFET 故障而出现故障。 我怀疑电感器在较高电流下饱和、可能导致 PWM 占空比故障 和 FET 过热。

    我一直在考虑增加频率和/或 电感器尺寸、这就是我正在进行计算以确定器件值的原因。 我们可以接受稍低的效率、因为起始点约为97%。 我想保持在80%的上限范围内。

    非常感谢。 Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlie、

    我直接回答了你的问题。 我们可以通过电子邮件继续对话。

    谢谢、

    Garrett