This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2672:LM2672的输入电容器选择

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624873/lm2672-input-capacitor-selection-of-lm2672

器件型号:LM2672

www.ti.com/.../lm2672.pdf

从数据表第18页可以看出、"在使用陶瓷电容器进行输入旁路时请务必小心、因为这可能会在 VIN 引脚上导致严重振铃。"

为什么与铝或钽电容器相比、陶瓷电容器可能会导致严重的振铃?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    发出此警告的原因在于陶瓷电容器的性质及其固有性能。 陶瓷电容器具有固有的低 ESR、并且与长电缆/走线相结合会导致输入端出现振铃。 因此、建议使用陶瓷电容器和电解电容器组合进行输入滤波。 请查看下面的应用手册、了解有关为直流/直流稳压器选择输入电容器的详细信息。
    www.ti.com/.../slyt670.pdf

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、陶瓷电容器的低 ESR 是不好的、因为陶瓷电容器和 寄生电感会形成非常好的 LC 结构、从而导致振铃、因此具有高 ESR 的电解电容器更好地抑制振铃?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陶瓷电容器对于旁路输入侧的高频开关噪声非常重要。 最好在最靠近 VIN ang GND 引脚的位置具有一个非常小的值陶瓷电容器(0.1uF 至1uF)。 然后、小型陶瓷旁边有10uF 至22uF 的陶瓷电容器。

    如果电路远离源极、或者源极与陶瓷电容器之间存在寄生电感、则需要在陶瓷电容器(靠近源极)之前添加更高的 ESR 电容器以抑制振荡。