This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3906:电池充电器只能在电池上正常工作、但在负载连接到电池时不能正常工作

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618713/uc3906-battery-charger-works-ok-with-battery-only-but-not-when-a-load-is-connected-to-the-battery

器件型号:UC3906

我使用下面连接的电路构建了一个电池充电器。 它工作正常,但仅在电池未连接负载时。

它以正确的状态启动,当电池连接时,它将切换到“大容量充电模式”,即 黄色 LED Q1上的红色 LED Q3和黄色 LED Q2关闭 ,大容量充电电压也是正确的13.8V。 电池充满电后、它将切换至浮动充电模式黄色 LED Q1亮起。 LED Q2和 Q3关闭 浮动充电  电压12.5v 。

但是,当我将负载连接到电池时,它将保持在大容量充电模式,LED Q2和 Q3一直亮起 ,并且永远不会切换回浮动充电模式。 负载只是一个具有 LCD 屏幕的 MICR 控制器板,其额定电流为500mA。

在我处于死机状态时,是否有人能帮助我解决这个问题? 我已经为 R9替换了一个可变的10K 电阻器,但它没有帮助。

非常感谢您的参与

e2e.ti.com/.../charger-_2D00_-sch_E900_ma.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    R2的值是多少? 如果充电电流小于负载、电池电压将不会达到 VOC、因此将保持批量充电模式。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem 您好。非常感谢您的回复,非常感谢。 R2的值如原理图 0.15Ω 5瓦电阻中所示。

    我已经尝试使用 UC3906数据表第5页上的设计过程。 但我完全迷路了。 我是否可以通过电子邮件等方式向您发送? 我的电子邮件是 kaiser-nisar@tiscali.co.uk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaiser、
    我将向您发送一封电子邮件、以继续论坛外的对话。
    -Raheem