This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023-2NBEVM:LM5023 19V 65W 笔记本电脑适配器评估模块--需要 Altium 项目文件

Guru**** 2576015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, TPS43061, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616647/lm5023-2nbevm-lm5023-19v-65w-notebook-adapter-evaluation-module-----need-altium-project-files

器件型号:LM5023-2NBEVM
主题中讨论的其他器件:LM5023TPS43061LMV431

大家好、我正在查找此开发套件的 Altium 项目文件...

LM5023 19V 65W 笔记本电脑适配器评估模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们刚刚将 Gerbers 加载到了在线版本中。 它应该是所有项目文件。 请参阅此处:

    请告诉我这是否符合您的需求。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这些只是光绘文件、您团队中的某个人需要在 Altium 中使用项目打包器并压缩文件。 光绘文件中没有 schem 或 PCB 文件。 此外、该库不包含在封装中。 如果您能给我一个名字、我可以通过电子邮件发送。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    我正在寻找这些文件的原始来源、并将在我们获得这些文件时转发您所需的文件。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    只是让你知道我没有忘记你,但我也没有收到来文方的答复。
    我将再次" ping "它们。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢...还有一个请求

    此外、对于 LM5023、我修改了电路、通过更改反馈环路来获得28V 输出。 这可以工作、但不会在负载下工作。 WebBench 目前未显示此部件。 我可以有通常与您的器件一起使用的 spriseet、我必须更改一些其他值。
    数据表中似乎并未包含该器件的所有计算。
    我没有注意到在另一个类似的设计中、它是在24V 处进行复用的。 请发送电子表格、因为我需要达到28V 或添加升压电路。 TPS43061将在需要时工作。 我不想添加这一点、因为这会产生额外的成本。

    谢谢
    Jeffk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    此器件的 TI 网站页面未显示可用的 Excel 计算器。 这款 LM 器件是在几年前通过收购 National Semiconductor 而来到 TI 的、我认为他们没有为此制作计算器、但我相信数据表中包含了设计所需的所有公式。

    如果您仅在 LMV431稳压器电阻器上修改了 EVM 28V 电压、则由于 QR 输入端的过压、电路可能会关断。 变压器专为19V 输出而设计、与辅助绕组的匝数比反映了这一点。 在输出端放置28V 会将辅助电压升高~1.5倍、因此还必须调整 QR 处的电阻值以适应这种情况。 请参阅 DS 设计公式来重置这些参数。

    此外、请注意向交流输入施加高电压。 该匝数比也适用于19V、因此反激期间的反射电压比正常值高1.5倍、并且可能会在高压线路中对 MOSFET 造成过应力。
    还要检查输出电容器和辅助电容器额定值的电压裕度。 VCC 上的15V 钳位齐纳二极管 D5也可能过载、因为 AUX 电压(VCC)上升1.5倍。 由于 LM5023在 VCC 上具有16V 的绝对最大额定值、因此它可以保护 LM5023免受 OV 影响。

    如果您可以重新设计变压器以匹配您的电压增加、则可以避免添加升压电路。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回应、我设计了一个新的变压器并进行了焊接...我忘记告诉您这一点。 我没有更改 QR 电路、我将查看 DS calcs。 我还将检查 D5电压。 还有更多内容要关注。 我们仍有一个包含该设计的 Altium 文件的打开操作项。
    感谢你的帮助。 它几乎在工作...

    Jeffk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更新 Altium 项目的状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    很抱歉报告 LM5023 EVM 板的 Altium 文件 不可用。  我被告知 、这些文件在几年前的磁盘崩溃中丢失、显然没有备份。   TI 网站上 EVM 产品文件夹中的信息就是 我们为该项目提供的所有文档。  

    必须从光绘文件以及用户指南中显示的原理图和图像中重新创建新的 PCB 页面、或者完全从头开始新项目。  很抱歉、我没有更好的消息。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是坏的...好的、已经在 Excel 中创建了所有公式的详细电子表格。 我看不到反馈网络的公式... R12、r14、R18、R21、R20 ...我想将所有这些内容全部纳入本表。 现在就完成了该设计。 需要更多数据、请
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    电阻器 R18和 R21形成一个电阻分压器、用于降低输出电压、以匹配 LMV431并联稳压器的基准电压(1.24V)。忽略基准引脚偏置电流、Vout = Vref (1+R18/R21)。 这将为您提供电阻器值的比率。 如果您为分压器选择 Meg 欧姆、则 Vref 偏置电流将通过提高 Vout 来影响 Vout。 为避免这种情况、请将总分压器电流设置为大于偏置电流的100倍、这一值通常为1.5uA (最大3uA)。 因此 Vout/(R18+R21)> 150uA。 使用这两个公式、您可以求解每个值。

    R14仅是用于测量原型电源频率响应的网络分析器的信号注入阻抗。 这个为10欧姆、但通常为~50R。 在这两种情况下、计算中都忽略了它们。

    环路补偿中涉及的其他组件包括 R12、R20、C14、C16、COMP 输入端的内部电阻以及 U2的 CTR。 这些用于涉及功率级控制到输出电压传递函数的更复杂计算。 我以为我找到了 LM5023的这个函数、但对我来说似乎很奇怪、所以我询问了另一个观点、并以不同的注释格式获得了一个不同的函数。 我必须尝试并重新推导它、看看它是否与两个候选人中的一个相匹配。

    在为您提供一组公式来确定环路补偿组件的值之前、我需要验证传递函数是否合理且正确。 不幸的是,这将需要我一段时间,下周我才能提供这一信息。

    此致、
    Ulrich