This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:写入片上非易失性闪存的数量是否有限制?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626708/ucd90160a-is-the-a-limit-to-the-number-of-writes-to-on-chip-nonvolatile-flash

器件型号:UCD90160A

我们的软件人员担心 UCD90160A 的闪存的持续故障记录,他们希望我们继续实施欠压功能以减少闪存写入。

UCD901601A 闪存控制器是否管理对内部闪存的写入、或者对记录对片上非易失性闪存存储器的写入有有限的实际限制? 如果是、请指引我了解有关闪存老化和任何寿命限制的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次器件检测到故障或在电源轨上看到最大监控值时、都会触发对闪存(日志记录)的写入。

    如果执行了欠压保护、则写入闪存的唯一时间是当 V33低于欠压阈值时、这肯定会缩短写入周期。

    写入/擦除周期至少为20K、数据表的"电气特性"部分对此进行了说明。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将 V33电源设计为在通过欠压状态后保持足够的电压、以完成写入、从而防止日志损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brad。  现在、我们有一名工程师在研究 LDO 保持电路。