This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PoE 输出过冲

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP6812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626556/tps23754-overshoot-at-poe-output

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP6812

尊敬的 TI 团队:

我们有一个具有 TPS23754 PoE IC 的定制板。  

我们在该 IC 的输出方面面临一些问题。 当我们使用 PoE 适配器为电路板加电时、我们不会获得12V 的稳压输出、而是在大约10.5mS 的时间内获得19.6v 的峰值、在该峰值之后、我们获得适当的12v 输出。

由于这个峰值、设计中的一些其他部分受到损坏、例如开关 稳压器和所有部分。 我要连接输出电压的波形和原理图。 您能不能检查一下可能出现的问题、并告诉我。 如果您需要任何输入、请告诉我。

提前感谢。

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_701_2D00_1_2D00_00746_5F00_A2_5F00_PoE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    我已经让我们的 PD 专家了解您的问题。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    尝试增大 R333和/或 C449以增大软启动电路的 RC 时间常数、从而使斜坡时间稳定。

    请查看 TPS23754数据表的第33和34页、了解详情: www.ti.com/.../tps23754.pdf
    有关 RC 值的示例、请查看 PMP6812参考设计的原理图: http://www.ti.com/tool/pmp6812

    谢谢、
    Thomas A.