This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:CHG 电压非常低

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617895/bq76920-chg-voltage-is-very-low

器件型号:BQ76920

尽管我已将 CHG_ON 位设置为1、但我在 CHG 引脚上只看到1-2V 电压(我知道该位已成功写入、因为在启用 CHG_ON 之前 CHG 引脚电压为0)。  我在 DSG 引脚上看到~12V、除了 CC_READY 外、没有 SYS_STAT 位被置位。  我使用的是数据表第7.3.1.3.1节所示的确切原理图。  这里可能会有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至于调试、请尝试断开 CHG FET 并检查 CHG 引脚上的电压。 CHG FET 可能出现故障并使 CHG 驱动器压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 CHG FET 从电路板上拔出并探测 CHG 引脚。 我仍然看到~2.5V 一段时间(即使在复位和清除 SYS_STAT 等之后)、然后它寄生效应跳至~12V。 我怀疑您认为 FET 损坏是对的、但我认为它肯定是由于栅极电压下降而损坏的(这会导致 FET 上耗散过多的功率)。 还有事要检查吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使将 CHG 引脚或 DSG 引脚直接短接至 GND,也会消耗大约2mA 的电流。 这种电流不会损坏引脚的内部电路。 这些驱动器由 REGSRC 提供。 请检查路径的完整性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天更换了 FET、随后在 CHG 引脚(以及 FET 的栅极)上看到了12V 电压。  它在夜间处于空闲状态(没有电流流流过 FET、不会损坏 FET)、今天早上、我注意到 CHG 引脚上只有1.8V 电压。  我想我将尝试让引脚保持断开状态一段时间、看看引脚电压是否继续波动。

    顺便说一下、这是我要使用的 FET: www.infineon.com/.../irfr7440pbf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、嗯、这不起作用。 我删除了 Q3 FET (如数据表第7.3.1.3.1节中的原理图所示)、以便 CHG 引脚悬空。 之后、BQ76920基本上没有响应。 设置寄存器似乎不会改变任何东西、所有电压和电流返回为0。 除了移除 Q3之外、没有任何其他变化。 这是预期的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有改变任何东西(板在几天内保持不变)、现在我看到 CHG 和 DSG 引脚上都有~12V 电压以及适当的电压和电流读数。 这种不稳定的行为有哪些原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种类型的故障只能追溯到具有冷焊点的 bqDevice;可能在为 REGSRC 供源的 BAT 引脚上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的快速响应。 我已焊接 BQ76920、因此这很可能是问题所在。 我将返回并确保所有接头均已正确焊接。 非常感谢!