This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:软启动引脚损坏原因

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622500/lm22673-soft-start-pin-damage-reason

器件型号:LM22673

我正在使用 LM22673。在温度循环期间、软启动引脚损坏了两次。 损坏后,SS 引脚的电阻约为5欧姆。我不知道原因。 请 帮帮我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS 引脚应在 SS 和 GND 之间连接一个电容器、而不是一个电阻器。 您可以共享原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ss 管脚的电容为100nF、在损坏后、ss 管脚电容的电阻约为5欧姆、但电容器未损坏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、请分享电路板的原理图和布局。 SS 引脚上应该只有一个电容。 在运行期间不应损坏它。 耦合到引脚的噪声是否过大?