This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:在 BQ27421YZFR-G1A 和 BQ27421YZFR-G1D 之间进行选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626547/bq27421-g1-selection-between-bq27421yzfr-g1a-and-bq27421yzfr-g1d

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我们使用的电池可在产品中充电至4.35V。

是否可以使用 BQ27421YZFR-G1A。 如果不是、会产生什么影响?

借助 BQ27421YZFR-G1A、我们能够正确读取端子电压。 如果我们使用 BQ27421YZFR-G1D、会有很大差异吗?

谢谢、此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    确定 bq27421的任何类型是否适合您的第一步是按照我们在线 gpcchem 工具中的指示运行 rel-dis -rel.测试。 链接。
    www.ti.com/.../gpcchem

    它将告诉您任何硬编码的化学 ID 是否匹配或预期的错误量。
    谢谢
    Onyx