This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:IC 故障- REG25和 VSS 之间存在内部短路

Guru**** 2405125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626587/bq34z100-ic-failures---internal-short-circuit-between-reg25-and-vss

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: 冲击

你好

我们在 电池管理系统中使用 BQ34Z100-G1。  在我们的初始产品测试期间、我们看到少量 BQ34Z100-G1 IC 发生故障、经调查发现这些 IC 在内部发生故障、并在 REG25和 VSS 之间短路。

我们的设计包括一个连接在 REG25和 TS 之间的外部热敏电阻。

是否有人能就这些故障的原因提出任何建议?

谢谢

Dan Farrelly

Hyperdrive 创新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    确保您的 regin 引脚上的输入电压不超过最大值。 检查 Reg25引脚上的输出电容、并确保其为1uF 电容。 确保您的芯片电路在电池组外部输出的引脚上具有一些 ESD 保护。 此外、确保您的 reg in 引脚具有0.1uF 电容。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    最可能的原因是 ESD 冲击。 您可以将几个器件发回 TI 进行故障分析、它们可能能够找到电气过载的发生位置以及器件上是否存在任何其他故障。
    此致、
    Swami