This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:电池充电功能有疑问

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625762/bq24092-battery-charging-functionality-doubts

器件型号:BQ24092

大家好、我必须在我的新项目中使用一个便宜的电池充电器 IC 来为500mah 电池充电。 我需要 DPPM 和电池充电完成或充电指示和温度监控器等功能

搜索后、我发现 IC BQ24092具有  上述所有指定功能、但这里的问题是、当我浏览其数据表时、我读出它支持输入电压动态电源管理、DPM 和 DPPM 是否相同? 为什么即使它具有所有功能、但与 BQ24032等 IC 相比、其价格更低? 在 webench 设计中、我发现 BQ24092的效率为70%、而 BQ24032的效率为90%、因此效率差异为20%、我们可以注意到两个 IC 的工作差异。  

提前感谢。

此致、

Dhananjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2403X 系列器件将具有电池充电器输出+系统负载输出、电源路径器件(也是3.3V LDO)。 这种类型的器件将管理流入系统和电池的电流。 优先级被置于系统上、当需要的电池电流被减少或电池电流被消耗时。 此功能是 DPPM (动态电源路径管理)、用于许多电源路径器件。
    bq2409X 系列器件仅具有电池充电器输出、非电源路径。 系统负载可连接到电池。 此器件将监控输入电压、如果电压降至4.4V DPM (动态电源管理)以下、则会降低充电电流、以防止电压进一步下降。

    Webench 显示了不同的效率、这两种器件都是线性充电器、并且具有相当的效率。