请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24092 大家好、我必须在我的新项目中使用一个便宜的电池充电器 IC 来为500mah 电池充电。 我需要 DPPM 和电池充电完成或充电指示和温度监控器等功能
搜索后、我发现 IC BQ24092具有 上述所有指定功能、但这里的问题是、当我浏览其数据表时、我读出它支持输入电压动态电源管理、DPM 和 DPPM 是否相同? 为什么即使它具有所有功能、但与 BQ24032等 IC 相比、其价格更低? 在 webench 设计中、我发现 BQ24092的效率为70%、而 BQ24032的效率为90%、因此效率差异为20%、我们可以注意到两个 IC 的工作差异。
提前感谢。
此致、
Dhananjay