This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:电容测量的 BQ33100分辨率。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626564/bq33100-bq33100-resolution-of-capacitance-measurement

器件型号:BQ33100

BQ33100中可设置的电容测量的最小分辨率是多少。

目前、我的矿场设为100 mF。  是否可以通过调整一些校准/增益参数进一步将其降低到10秒的 MF?

谢谢,

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:
    容量以法拉为单位。 您不能降低到毫英寸或微范围。 报告的电容为无符号整数。 数据表指出了这一点。 如何将您的设置为100mF?
    谢谢
    Onyx