This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:VR 反馈引脚。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650830, PMP20021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618948/tps650830-vr-feedback-pins

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件: PMP20021

数据表第129页 显示了连接在输出电容器上的 VR 反馈引脚。 但是、文档编号 tidroc4.pdf 显示了连接到某些反馈点的反馈引脚、而不是输出电容器。 反馈引脚在输出电容器上还是在处理器的电源引脚上具有正确的连接点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 e2e 论坛中将问题发布到 TPS650830。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复此主题、并尝试回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了帮助专家回答您的问题、您能否提供指向您所提及的"tidroc4.pdf"的链接?

    当我搜索此文档时,我找到 www.ti.com/.../tidroc4.pdf ,但这是不使用 TPS650830PMIC 的 PMP20021电源参考设计的 BOM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在文件名中有一个拼写错误。 它是 tidrco4.pdf。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    对于 TPS650830、我们支持本地感应和远程电压感应。 如果您想监控和调节 PMIC 附近的电压、我们需要将反馈引脚连接到电感器附近的电容器。 在某些情况下、当实际负载与 PMIC 的距离较远时、如果您希望迹线沿线具有局部感应功能的压降、则可以将反馈迹线连接到靠近负载的远程电容器。 所示的原理图是适合英特尔主板的增强卡。 通过连接、它还可以独立工作或监控主板上的负载。 在实际应用中、我们应该连接到本地或远程感应点、而不是两者。

    Jay