This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:Bq 76200和 bq 76940驱动能力

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626722/bq76200-bq-76200-and-bq-76940-driving-capiability

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350-R1

大家好、

我是否知道 bq76200的最大拉电流/灌电流能力? 由于我们计划使用 bq76940/bq78350-R1/bq76200应用、因此我们的 EV BMS 可满足这一需求。
我们的总容量为240A。 看起来 TI 文档中只有60A 并联8 N-FET。(SLVA729A)

如果 bq76200的驱动能力不足。 我是否有任何原理图共享? 或对其进行评论?
如果我们通过 bq76940实现低侧断开连接。 我是否知道 bq76940的最大拉电流/灌电流能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭约翰:

    驱动器是电阻式的、因此当电容增加时、开关会减慢速度。

    bq76200显示了 FET 驱动器在特定条件下的导通和关断电阻。  对于 CHG 的导通、估算值为 VDDCP-BAT 电压除以内部和外部电阻。  对于 DSG、由于电压电势为 VDDCP-0、因此电流看起来会更高、但电路会有效地将电流限制在30mA 左右。  例如、请参阅 应用报告 bq76200、该报告超出了简单应用原理图 13的范围。 请记住、驱动电压来自电荷泵、因此直流电流必须较低。  关断也可通过数据表中的电阻估算、DSG 将在最初约10mA 时关断、而 CHG 在约33mA 时关断。  电流会随着栅极电压下降而下降。

    bq76940还具有电阻式驱动器。  两个驱动器的导通电阻均约为5k、因此峰值电流约为2.2mA、如果 FET 源极和栅极低于 VSS、CHG 可能更高。  DSG 的关断电流最初约为4.8mA。  对于负载检测功能、CHG 下拉电阻要弱得多、初始关断电流将约为12uA、充电 FET 的关断也来自栅源电阻器。