This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于12V@15A 和24V@10A 的拉电流 LDO/控制器

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616633/sourcing-ldo-controller-for-12v-15a-and-24v-10a

与此相关的人:

尝试为 LDO/控制器提供12V@15A 和24V@10A 电压。

尽量减少所需的部件。

需要设计具有12V15A 稳压器的线性电源

需要设计具有24V10A 稳压器的线性电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、我们的回复较晚、目前没有支持您的设计要求的器件、但我们的目标是提供涵盖更广泛应用的广泛器件库存。 我想指出、对于高输出电流要求、您可以并行使用两个或三个器件、请参阅随附的 TI 参考设计、该设计可作为您设计的指导。

    www.ti.com/.../tidu421.pdf

    BR、
    Haidar