This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在低电流下缓慢报告电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626672/bq34z100-g1-slow-to-report-current-at-low-currents

器件型号:BQ34Z100-G1

你好

我们将 BQ34Z100-G1 用作锂离子电池管理系统中的电量监测计。  

我们的测试团队报告说、电量监测计在低值时报告电流很慢-当电流小于10A 时、报告电流可能需要长达30秒。

电流报告在较高电流(即30A)时是瞬时的。

我们的微控制器固件每秒询问一次电量监测计、我认为这是电量监测计的最大刷新率。

是否有人可以建议此问题的原因是什么?

谢谢

Dan Farrelly  

Hyperdrive 创新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    监测计每秒更新一次电流。 因此、您不能期望读取速度更快。 更新电流不应花费30秒。 您是否使用万用表验证电量监测计是否耗时这么长? 您手头是否有 EVM 来确定它是否显示相同的行为? 这将有助于缩小问题所在的范围

    谢谢
    Onyx