This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92410:器件支持

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618737/tps92410-part-suitabilty

器件型号:TPS92410

您好!

客户正在驱动高压湾的 Osram Duris E3 LED。 将有4个并联灯串和10个以上串联的 LED、它们需要 PWM 调光功能。

此外、它们还需要升压拓扑(非隔离式)、通用输入和调光支持。

输入电压                   :90Vac~265Vac

PF                                          :>0.95PF

输出电压                :460V

输出电流                :130mA

现行规例         :<2%

待机功耗                :<0.5W

电源效率             :>90%

接通延迟时间      :<2500mS

可调光                          :是(PWM,模拟调光功能尽可能低)

总谐波失真                                       :<10%

保护                          :输出短路保护、输出过压保护、输出开路保护

此器件是否适用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TPS92410专家周一之前不在办公室、但该器件是一款线性稳压器、只能提供降压功能、因此无法升压。 它对通用输入也不是很好、因为较高电压下的额外电压都将被线性 FET 吸收。 对于此类高电压电平和通用输入、您可能需要查看一些离线控制器。 也许交流/直流论坛是一个良好的起点。

    此致、

    克林特