This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002EVM-607:FOD 问题

Guru**** 2557700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626609/bq50002evm-607-fod-issue

器件型号:BQ50002EVM-607

大家好、团队、

我们发现 FOD 功能在 BQ50002AEVM 上不起作用。 FOD 函数是否有任何其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所显示的测试是 TX 上的金属物体、不存在 RX 且功率传输未开始。 在此测试中、TX 将保持待机状态、仅发送低功耗 ping 以检查 RX、不会开始功率传输。 LED D1仅指示电路板已通电。
    BQ50002A / 511A 在电源传输开始前不使用 FOD Ping 来检查是否存在异物。
    功率传输开始后、它将使用功率计量来标识外来对象。
    FOD 是 WPC 要求的一部分、EVM 已通过认证并满足要求。