This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081监控电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618590/ucd9081-monitoring-voltage

主题中讨论的其他器件:UCD9081

大家好、

我在我的项目中使用 UCD9081 IC 来监控不同的电压并对其进行排序。 我在其中一个监控引脚上连接了4V 电压、而它在3.3V 下运行。 我给电路板通电、UCD 没有坏、但后来我禁用了4V 稳压器。 我能否启用并忽略4V、以便 UCD 芯片不会出现故障。 请回复。

提前感谢。

Kirty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCD9081是直接控制4V 电源还是仅进行监控? 你是什么意思去做坏事? 您是说它检测到故障并采取一些措施吗? 您可以在警报处理中选择忽略、以便在检测到故障时器件不执行任何操作。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    在其中一个监控引脚中、我正在监控4V。 我不控制它。 在 UCD 的数据表中、任何引脚的绝对最大电压为 VCC+0.3V、我对 VCC 使用3.3V、这意味着任何引脚的最大电压应为3.6V。 我可以忽略4V 监控输入、但我的问题是 UCD 在4V 下会出现问题。

    谢谢、

    Kirty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议使用超出最大容差的任何器件、因为器件不符合这些条件。 您可以添加一个外部分压器来监控4V 电压、而不是直接连接。

    此致

    Yihe