This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:修改黄金映像文件以调整 ELD 阈值

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626715/bq40z60-modifying-golden-image-file-to-adjust-eld-thresholds

器件型号:BQ40Z60

我想将 bq40z60黄金映像文件中指示阈值的 LED 从25%、50%、75%和100%的默认值修改为15%、50%、75%和95%。  最简单的方法是什么?  我可以直接编辑文件吗?  我需要担心的是所涉及的校验和。  请告诉我最快、最简单的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不涉及支票金额。 在电路板上进行修改并发出 RESET 命令、然后测试该命令是否起作用。 RESET 命令(0x41)可确保您所做的更改在 RAM 中更新。 请参阅器件的 TRM、以验证是否没有其他标准需要满足。
    谢谢
    Onyx