This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:最小启动

Guru**** 2608855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626303/lmr23630-min-cboot

器件型号:LMR23630

大家好、团队成员。

建议在数据位置将 Cboot 用作0.47uF、但实际容量需要多少 UF?

我们的客户尝试使用 GRM155R61E474KE01#。

psearch.en.murata.com/.../GRM155R61E474KE01#.html

但 在4V 偏置时、实际容量降至0.3uF。

它在 Cboot 中没有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、您好!
    预计有效电容将随直流偏置而减小。
    测得的值应为正常的器件运行。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brani San、
    请告诉我正确运行所需的最小有效电容值。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、您好!
    没有可用的数据。
    所有测试均使用470nF 标称电容执行。
    此致
    Brani