This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:哪些参数是 bq34z100-G1的 DataFlash 中基于单元格的

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614584/bq34z100-g1-which-parameters-are-cell-based-in-dataflash-of-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

你好

我正在尝试配置连接到9000mAh 4s3p 锂聚合物电池组的 bq34z100的 DataFlash。 我已经注意到、设计能耗(计算结果为14、8 * 9000)应除以串联电池数。 设计容量是否也应分压(9000mAh/4)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计容量始终基于1S、因此应将其设置为电池的指定容量 x 并联电芯的数量。 大多数用户会发现他们的新电池组的典型 FCC、并将其设置为该值、以使 SOH 等于100%。 bq34z100-G1处理1S 级别的监测、因此所有数据闪存参数都设置为1S。 监测计将监测 BAT 引脚上的电池组电压、并将其除以串联电池节数参数、以确定用于监测的电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TEC、

    我使用的是12V 150Ah 电池、每节电池的电压为2V。 这意味着6节电池

    分压器:12000mV

    Q 最大电芯:150Ah/6电芯= 25000mAh

    设计容量:150000mAh /29000mAh =5.17。 这意味着四舍五入为5倍。

    设计能源:(12V * 150000mAh)/6节电池= 300000mWh

    300000mWh >32767mWh。

    因此、我的设计能耗等级为10

    最终设计能源:300000/10 = 30000mWh

    我的整个计算是否正确...?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您使用的是 PBA 电池。 电池制造商指定的电池组容量为1S、因此该电池组的容量为150000mAh。 Qmax 也在1S 级别指定。 您可以使用5倍的缩放、但为了安全起见、我会使用6倍的缩放。

    Qmax = 150000mAh / 6x = 25000mAh
    设计容量= 150000mAh /6x = 25000mAh
    设计能量=设计容量 x 1S 电池电压= 25000mAh x 2V = 50000mWh

    我会使用10倍的设计能级将设计能转换为 CWH。

    设计能耗= 50000mWh = 5000Wh