This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:降压/升压建议

Guru**** 2815065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618675/tps63020-buck-boost-recommendation

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63050

您好!  

我可以获得一些有关降压/升压建议的帮助吗? 我似乎在您的所有 TPS630xxx 系列中跳舞、但似乎无法找到正确的组合。 请您支付0.02美元。  

我目前正在将 TPS63020用于3.3V@ 1A 的单节锂离子电池应用。 很好、除了我真的想使用软启动引脚。 我使用单节锂离子电池运行并为 FPGA 供电。 因此、我有一个启动瞬态、我需要仔细控制、而我需要对电压轨进行正确排序。 我已经在 TPS63020的 FB 引脚上实现了二极管。 没关系、但它的长时间启动会使我的电源时序混乱。 TPS63050具有 SS 引脚、但 FET 太小、采用 CSP 封装。 以下是我的要求。 再次感谢您的反馈。  

要求

1.锂离子(2.8至4.2V)输入至3.3V@1A 输出。  

2.非 CSP 封装(SON、QFN 等)

SS 引脚。

感谢您的意见!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过以下软启动电路: www.ti.com/.../slva553.pdf
    您应该能够使用电容器校准软启动时间并根据您的电源定序进行调整
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、  

    是的、我现在已经准备好了。  

    是否有任何较新的器件可在具有 SS 引脚和非 CSP 封装的情况下提供3.3V@1A 电流?

    谢谢!

    Jason