This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFOUT 电容器

Guru**** 2468560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626237/tps51200-refout-capacitor

器件型号:TPS51200

大家好、团队成员。

REFOUT 端子的最大容量是多少?
建议在数据座椅上使用0.1uf、但瞬态过冲会被唤醒。
它通过提高容量得到了改进、因此我想知道最大容量。

e2e.ti.com/.../TPS51200_5F00_Startup.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    REFOUT 跟随 REFIN、您能否检查 REFIN 上是否存在过冲?
    EN 为低电平、VTT 为关闭。 即使 REFOUT 上有一个小的过冲也不会有问题、对吧?

    BTW、可以将稳压器侧和 DDR 侧的总 REFOUT 电容保持在0.47uF 以下。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钱圣
    REFIN 稳定、没有过冲。
    尽管 EN 为 H/L、REFOUT 仍输出。
    我们的客户想要松散过冲、您有什么想法吗?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    我将与团队核实并告知您。

    BTW 时、当 EN 为低电平且 VTT 为0V 时、会发生重新输出过冲。

    这种过冲对客户系统有何影响?

    您能否与客户核实、以便我们更好地了解客户的顾虑?

    谢谢