This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:CHG_CONFIG 位是否可以覆盖 CE/状态?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618525/bq25898-can-chg_config-bit-override-ce-state

器件型号:BQ25898

您好!

CHG_CONFIG 位能否覆盖 CE/状态? 假设 Ce/是否为高电平并且我设置 CHG_CONFIG 位、我是否可以启动充电?

2.如果 CE/引脚被外部拉高、我可以通过仅控制 CHG_CONFIG 位来启动和停止充电吗?

此致、

萨巴里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sabarish、

    关闭电荷始终优先。 例如、如果/CE 引脚为高电平、则无论 CHG_CONFIG 状态如何、都将禁用充电、反之亦然。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff 的快速回答
    充电使能是/CE 和 CHG_CONFIG 位的 AND 逻辑。 仅当两个充电器均为"1"时才启用、否则禁用?
    2.我将/CE 从外部连接到 REGN、并使用主机 GPIO 启用/禁用 CHG_CONFIG 位始终设置为高电平。 我想知道这项计划是否可行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于1、是的、反相/CE 和 CHG_CONFIG 的逻辑是和。
    关于2、我建议通过一个10kohm 电阻器将/CE 拉至 REGN、然后使用主机 GPIO 来控制/CE。 CHG_CONFIG 默认为 HIGH。