This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:TPS25940-Q1的推荐封装

Guru**** 2331370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626196/tps25940-q1-recommended-footprint-for-the-tps25940-q1

器件型号:TPS25940-Q1

您好!

  TPS25940-Q1的推荐封装是什么?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul Serra:

    请使用数据表第44、45页中提供的详细信息。
    对于引脚、请使用0.2mm x 0.4mm。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对散热过孔和焊锡膏量有建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul Serra:
    对于散热过孔、外径为0.5mm、内径为0.2mm。 两个过孔间距为1mm (中心到中心)。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     感谢您联系 TI。 我认为所附文件应回答你的问题。

    e2e.ti.com/.../RVC0020A.pdf

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美! 感谢大家。