This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:PWM 和 PFM 开关电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626667/tps62090-pwm-and-pfm-switching-current

器件型号:TPS62090

TPS62090 : 我可以 禁止 PFM 模式吗?  您 能否提供 当前关键值 、哪个 PWM 和 PFM 模式切换?

您能否推荐直流/直 流材料, 申请:低 热阻(参考 TPS62090); Vin=5V、Voutmin<1.0Vout  max>3.3V、Ioutmax >1.2A (降额后) 效率>=80%、PWM 模式、无 PFM 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    TPS62090没有固定 PWM 引脚选项。

    PFM/PWM 转换的电流值取决于应用中的输入电压、输出电压、FSW 和电感器。 例如、下面是显示开关频率的两个类似但不同的情况下的数据表摘录。 您可以看到、根据 FSW 引脚选项、从几乎0开始、它达到1.4或2.5 MHz。 发生这种情况时的电流基本上是搜索的值。  

    我不理解您帖子的第三部分。 您能详细介绍一下吗?

    此致、

    Emmanuel