This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:可变输出

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617819/lm5116-variable-output

器件型号:LM5116

我想将 LM5116用于软件控制的可变输出直流/直流、假设输入电压为60Vin、输出电压为35...55Vout。 我的想法是使用数字电位器、干簧继电器或类似技术来改变输出分压比。 在您看来、这种可能性和/或可取吗? 必须根据输出电压选择许多元件、虽然在某些情况下(例如输入和输出电容器)很容易确定最坏情况并选择一个尺寸兼容器的解决方案、但在其他情况下、这更难做到:

输出电感器、斜坡电容器:根据最小输出电压进行选择?
输入电容器、输出电容器、软启动电容器、MOSFET: 根据最大输出电压进行选择?
误差放大器补偿:???

其他组件(电流感应电阻器、自举电容器等)似乎与 Vout 没有直接关系。

我是否做了一些可怕的错误?

谢谢!

L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的注意事项是正确的。  具体取决于输出电压范围的宽

    您可能需要非常不同的组件。  如果您的输出电压范围较窄、它可能工作正常。

    我会使用 Webench 针对您的各种输出电压进行"假设"设计、看看您是否可以找到

    组件的性能折衷。  

    可以使用继电器、FET 或 DAC 来更改输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Frank De Stasi"]

    您提到的注意事项是正确的。  具体取决于输出电压范围的宽

    您可能需要非常不同的组件。  如果您的输出电压范围较窄、它可能工作正常。

    我会使用 Webench 针对您的各种输出电压进行"假设"设计、看看您是否可以找到

    组件的性能折衷。  

    可以使用继电器、FET 或 DAC 来更改输出电压。

    [/报价]

    Frank、感谢您的回答。 除非我找不到合适的位置、否则"假设情况"分析似乎不允许您更改输出电压。 我通过创建两个不同的设计来仿真了两个工作点(35Vout 和55Vout)、但我无法强制设计输出电压。 将整个仿真模型导出到 PSPICE 会很有趣(这会为实验留出更多空间)、但我认为此时也不可能这样做。

    顺便说一下、您为什么不考虑使用数字电位计进行电压调节? 毕竟、它在概念上与 DAC 相当相似。 我是否不考虑一些寄生效应?

    再次感谢您!

    L.