This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:能否在输出和 FB 引脚之间放置一个运算放大器

Guru**** 2606625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618761/lm25119-can-an-op-amp-be-placed-between-the-output-and-the-fb-pin

器件型号:LM25119

我正在进行一项设计、希望能够远程调整电源的输出。  我想使用 LM25119并在电源的输出和 FB 引脚之间放置一个加法放大器、我会求和一个电压来改变总输出电压。  通过运算放大器的相位延迟是否会导致这种不稳定的解决方案?

我希望能够在1V 至18V 之间调节输出电压、最大输出电流为15A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我不建议在输出和 FB 引脚之间直接放置放大器。 这肯定会改变控制环路的特性。 但是、您可以控制电阻分压器、并使用放大器或其他电路来调节电阻分压器分压比、以获得不同的输出电压。

    此致、
    Weidong