This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56C215EVM-762:实际效率版本 WEBENCH 工具 TPS56C215

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618752/webench-tools-tps56c215evm-762-real-efficiency-v-s-webench-tools-tps56c215

器件型号:TPS56C215EVM-762
主题中讨论的其他器件:TPS56C215

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好

我对 WEBENCH 和实际测试之间的效率有一些困惑。

我将 WEBENCH (TPS56C215)中的所有元件更换为与 TPS56C215相同的元件、但输入电容和输出电容除外。 仅需一个0.1uF 输入电容器、并使用类似的输出电容器。

2.我看到输出电流-效率图。 相关信息如下。

输出电流= 1.2A Vin=4.5V 效率= 86.48 ; 输出电流= 2.4A Vin=4.5V 效率= 89.17 ; 输出电流= 3.6A Vin=4.5V 效率= 89.35

输出电流= 1.2A Vin=10.75V 效率= 75.68; 输出电流= 2.4A Vin=10.75V 效率= 82.26 ; 输出电流= 3.6A Vin=10.75V 效率= 84.07  

输出电流= 1.2A Vin=17V 效率= 65.87 ; 输出电流= 2.4A Vin=17V 效率= 74.93 ; 输出电流= 3.6A Vin=17V 效率= 77.78

3.I 测试了实际电路板 EVM-762。(I 测试了输入电容的 Vin、测试了输出电容的 Vout)信息如下。

输出电流= 1.2A Vin=4.5V 效率= 86.75 ; 输出电流= 2.4A Vin=4.5V 效率= 88.87 ; 输出电流= 3.6A Vin=4.5V 效率= 88

输出电流= 1.2A Vin=10.75V Efficiency = 73.06; 输出电流= 2.4A Vin=10.75V Efficiency = 80.41 ; 输出电流= 3.6A Vin=10.75V Efficiency = 82.58  

输出电流= 1.2A Vin=17V 效率= 63.16 ; 输出电流= 2.4A Vin=17V 效率= 72.41 ; 输出电流= 3.6A Vin=17V 效率= 75.93

4.在高输入电压下,它有2.5%的差值,我认为输入电容器和输出电容器的差值不能导致很大的差值。 在低输入电压(4.5V)下、情况几乎相同。

我看到了 EVM-762用户指南的效率、它只有 Vin=5V 和 Vin=12V。 相关信息如下

输出电流= 1.2A Vin=5V 效率= 86 ; 输出电流= 2.4A Vin=5V 效率= 89 ; 输出电流= 3.6A Vin=5V 效率= 90

输出电流= 1.2A Vin=12V 效率= 70; 输出电流= 2.4A Vin=12V 效率= 77 ; 输出电流= 3.6A Vin=12V 效率= 81  

我还看到了仿真之间的频率、然后进行了测试。 所有频率均为1.2MHz、 两个电感器相同。

我认为来自 EVM 板的真实测试更准确。 是否有任何人知道我如何执行下一步来检查仿真与实际 测试之间的差异、 从而 导致 高输入电压的2.5%差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查电感器的 DCR 和电容的 ESR? 此外,您还需要检查温度,不同的温度也会影响效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我检查了工业器件型号、它与 EVM-762相同。 当然、WEBENCH 中显示的 DCR 与用户指南相同。 温度设置在77°F 左右、我认为这不是很大的差异。
    感谢你的答复。

    罗伊