This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:生成黄金文件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618198/bq40z50-r1-generation-gold-file

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50BQPRODUCTION

大家好!


我想了解如何生成黄金文件。 我知道帖子已经存在。 在 bqStudio 的固件菜单中、  

"读取 SRec 表单器件"模式此模式的用途是什么?

最棒的地方?

Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过从设备读取 srec、您可以保存 Motorola SREC 格式的黄金文件。 TI bqProduction 程序可使用它对生产中的器件进行编程。 您还可以使用"Data Memory"屏幕上的十六进制转储按钮导出数据闪存的十六进制文件。 它也可与0x44命令一起用于对数据闪存进行编程。 bq40z50器件网站上提供了一份应用简报、介绍了如何使用该器件。

    以下是创建黄金文件的步骤。

    •运行优化周期以更新 Qmax 和 Ra-table。
    •转到"Data Flash (数据闪存)"窗口、然后按"Read All"按钮。
    •导出 gg.csv 文件
    •使用文本编辑器编辑 gg.csv 文件。 例如记事本。 请勿使用 Excel。
    •将 Update Status (更新状态)设置为02并将 Cycle Count (周期计数)设置为0。
    •将默认的.srec 文件加载到器件中。
    •将 ChemID 加载到器件中。
    •将修改后的 gg.csv 文件加载到器件中、然后按 Write All 按钮。
    •保存 golden .srec 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TEC,
    我的 bqstudio 处于最新版本(1.3.76)下、并且在"Data Memory"屏幕上没有十六进制转储按钮。
    黄金文件不可能自动生成
    此致
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果缺少十六进制转储按钮、请转至 Windows >> Preferences 下拉菜单并选择 Show Advanced Views。 这将启用多个有用的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 TEC、我找到了按钮。

    为了总结在使用按钮生成此文件后、我将值更新状态更改为02、并将周期计数设置为0。 然后、我修改.srec 文件类型

    当您谈论该文件时、将 Update Status 的值更改为02、并将 Cycle Count 设置为0 no?
    我不理解操作、
    我使用.srec 默认值执行第一个程序
    •将默认的.srec 文件加载到器件中。
    •将 ChemID 加载到器件中。
    如何从 gg.csv 文件转到.srec 文件
    •将修改后的 gg.csv 文件加载到器件中、然后按 Write All 按钮。

    我稍后的目标是使用包含更改的.srec 文件对 B.M.S 进行编程?

    此致