This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:并联用于2A 以上的电流应用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626291/tps92515-q1-parallel-using-for-over-2a-current-application

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3409TPS92515

您好!

我们的客户希望使用电流超过2A 的器件。
是否有任何并行连接的应用示例?
我们能否直接连接2个 TPS92515-Q1的输出? 我们应该在输出端添加二极管吗?

如果您能帮助解决这个问题、我将不胜感激。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    您应该能够将输出连接在一起以获得更高的电流、  如果您使用输出电容器、可能会好很多。 但对于更高的电流、使用单个 LM3409可能更实用。 它们的工作方式非常相似、但作为控制器、LM3409可以轻松实现更高的电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint San、

    感谢您的支持。
    由于该器件是恒流控制、因此电流不可能流向另一个 TPS92515。
    我的理解是否正确?

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    只要它们具有相同的正确输入电源、就会出现这种情况。 您只是不想让其中一 个关断且输入电压较低(低于电势输出电压)、而另一个关断并向其输出施加电压。 如果可能、则需要添加二极管。

    此致、

    克林特