This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:使用 DAC 实现可调负电压

Guru**** 2581545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626383/lm27761-using-a-dac-to-achieve-a-tunable-negative-voltage

器件型号:LM27761

您好、

过去(对于同相直流/直流转换器)、我使用了下面的配置来实现可调输出、效果很好。 当 DAC 输出0 R3与 R2相对应时、产生一个"新"输出值、当 DAC 电压等于 FB R3"浮动"且输出电压由 R1和 R2等定义时。 换句话说、DAC 和 R3将电流拉入 R1/R2/FB 节点并将其灌入、通过直流/直流控制环路可转换为输出电压的变化。  

我有两个问题:

(假设流入 FB 引脚的电流可忽略不计、并且没有 DAC 连接)数据表指出 FB 电压为正电压(1.22V)并且 R2连接到 GND,这当然会在 输出中产生正电压。 我缺少什么???? 是否有"欺骗"行为在场景中发生?

2.能否使用 DAC 调节 LM27761的输出电压(如下面的原理图)?

谢谢、Gal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、

    1) 1)没有技巧。 它实际上是负电压参考,如数据表第7页所示。 数据表以绝对值报告基准电压。 不过、您的观察并不重要、我将提供反馈以在数据表中插入注释。

    2) 2)我在使用 DAC 进行电压调优时没有发现任何问题。 唯一的限制是 DAC 需要负电压强制功能、以降低 Vout 的绝对值。

    谢谢、此致、
    Emmanuel