This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:BQ51222

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618404/bq51222-bq51222

器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318BQ51003

我希望 通过无线电源为小型低功耗器件充电。 一般准则是在2小时内为1安时电池充电。 这个芯片几乎可以提供除线圈之外的所有功能、因此我的问题是您推荐什么线圈、我可以将一个线圈设计到 PCB 中吗? 此外、线圈的最大距离是多少?如果它们的放置方式不是直接相互顶部、它是否起作用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    要实现低功耗、请查看 bq51003和 TIDA-00318。
    我们对 RX PCB 线圈做了一些工作、并对其提供了一些信息。 但是、市场上有大量的小型 RX 线圈、这是一个更好的选择、可以在不转动电路板的情况下快速更改它们。
    线圈到线圈的距离取决于线圈尺寸、线圈越大、其关闭的设置就越多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您能否给我指出您的 PCB 线圈应用手册的注释? 线圈的大批量成本约为1.5美元、因此如果我们能够将线圈整合到 PCB 中、则会大幅降低价格。 谢谢!

    此致、

    约旦