This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63001的 PCB 布局

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615760/tps63001-pcb-layout-for-tps63001

主题中讨论的其他器件:TPS63001

ART 编号:TPS63001

尊敬的 TI 团队和其他人:

我想验证使用 TPS63001 (与单节锂离子电池电源一起使用的3.3V 固定输出降压/升压稳压器)的电路板布局是否正确。

我将原理图和 PCB 布局作为以下两幅图像附在了后面。 所有引脚和轨道都有标记。 红色轨道位于顶层、蓝色轨道位于底层。

在我将此布局提交生产之前、您是否建议对整体设计进行任何进一步的一般更改?

感谢您提供的任何帮助/建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要更多信息来完成审核:
    可以发布组件值吗? 电容器(电容和额定电压)、电感电流额定值等

    关于布局、似乎已遵循数据表指南、输入和输出电容器的起搏速度应尽可能接近器件、接地连接看起来不错。 但是、我建议在器件的 GND 焊盘上添加一些过孔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    电感将为 NR3015T2R2M。
    值:2.2uH
    最大直流电流:1.48A
    最大直流电阻:60m Ω

    电容器将为6.3V、0603、X7R 陶瓷电容器。

    --------------------------------------------------

    这看起来更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电感器看起来不错、
    关于电容器、我不知道我是否错过了某个东西、但我找不到 C7和 C8的电容值。。。。

    您能否分享有关最终应用的一些详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C7和 C8均为10uF。
    最终应用是使用 ATMHz 328作为 MCU 来驱动1602显示屏、nRF24L01射频发送器和 IR LED 作为 IR 远程控制器。 电源是18650锂离子电池或稳压直流5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、10 μ F 不足以支持 C8。 我建议使用大约15uF 的输出电容(包括直流偏置)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    22uF 是否正常工作?

    或者用两个10uF X7R 电容替换 C8是否起作用?

    就像这样

    虚线矩形内部是 GND 覆铜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2*10uF 在我看来还可以,您是否检查了该电容器的直流偏置曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用 Yageo X7R 容量、但我只能找到 X5R 的曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述固化方法表明、对于0603封装、只剩下3uF 电容、这还不够
    我会推荐一个输出电容组合、其中在5V 电压下留下足够的输出电容(标称值15uF)

    例如10uF (10V)+22uF (10V)、但这当然取决于电容器的直流偏置曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    记录良好。
    谢谢你。