This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:SVID 时钟频率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626518/tps53679-svid-clock-frequency

器件型号:TPS53679

您好!

SVID 时钟频率的最小值为43MHz。

SVID I/F 的主机端器件固定为25MHz。

当输入25MHz 时钟时、会出现哪种行为问题?

此致、

Kenji Ohno/Japan disty。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohno-San、

    感谢您的检查。
    我们指定数据表参数的方法是指定用于确认器件是否符合规格的测试条件。
    在这种情况下、我们将尝试确认芯片在运行@ 43MHz 时是否仍可通过 SVID 与主机通信、这是我们认为芯片是一款好器件的最小时钟速率。 例如、如果器件在38MHz 频率下发生故障、则我们会认为这是一个不良器件、这就是我们在数据表中指定的方法。
    话虽如此、好的器件肯定可以支持任何低于43MHz 的频率。 (本例中为25MHz)
    希望它能澄清您的问题。

    此致、
    Brian