This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:电源设计

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54308, LM25005, ADS6125, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618445/tps54308-power-supply-design

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件:TPS54302LM25005ADS6125DAC8760

我根据自己的设计订购、但由于缺货或其他原因、TPS54308不可用。 我选择了另一个选项 TPS54302、但网页冻结、因为"保存名称和备注"不起作用。 我已经尝试过几次了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jingtai、

    我尝试打开 TPS54302的 Webench 模型、它工作正常。 您是否尝试选择其他输入电压或输出电压? 对于股票问题、我将与我们的营销人员进行交谈。 此外、请注意 TPS54308和 TPS54302之间的差异。 TPS54308是一款固定频率器件、TPS54302将在轻负载下进入跳跃模式。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我检查我的设计时、实际上它已被保存。 我选择了库存中的 LM25005。 WEBENCH 提示 TI 将转发至 DigiKey 处理。 我正在等待 DigiKey。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否愿意告诉我们该器件的应用是什么以及您需要多少个样片? 大规模生产的年估计数量是多少?

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它用于信号处理、包括 ADS6125、DAC8760和 Launchpad。 我已经订购了两件。 我将制作原型以进行测试、开始生产需要时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,谢谢!

    最棒的
    Anthony