主题中讨论的其他器件: TPS51200、 TPS53355、 TPS548A20
你(们)好
我的板使用 TPS53515作为电源、缓冲 器 SN74LVC1G125DCKT。
现在、我有4块板、大约8个月(每天都有)。 PCB 上的工作温度约为70°C
4个 TPS53515和2个 TPS51200上的电源正常引脚 并联。
一 个上拉电阻 器和缓冲器被连接至网络并且警告信号通过缓冲 器 SN74LVC1G125DCKT 传导。
现象:
在第一块电路板上、泄漏电流约为600uA。 我们更改 了 SN74LVC1G125DCKT、 删除了故障 。
在第二个电路板上 、我们移除了缓冲器。 输出为200mV、上拉电阻器为40.2K、泄漏电流约为70uA。 但是、每个电源上的所有输出电压都很好。
第三块电路板的总泄漏电压为20uA、我们切换了一个小电阻器、然后继续工作。
总结:
长时间在高温下工作后 、 TPS53515RVET,TPS51200DRCT 上 PGOOD 引脚上的泄漏电流将增加到不可接受的水平。 但每个电源上的输出工作正常。
对于 TPS53515RVET,TPS51200DRCT?、这是一种常见现象吗?有人建议在这种情况下避免泄漏电流增加?