This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:欧姆降补偿?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618635/bq78350-ohmic-drop-compensation

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

我已经构建了一个14节锂离子电池组。 电池管理系统具有 BQ78350 + BQ76940。

电池之间的所有连接都是相同的(点焊)、但电池7和8之间的连接是一个长镍条(由于电池组的外形、我必须这样做)。 这种连接会产生不可忽略的欧姆压降(在16A 放电电流:13m Ω 时约为200mV)、这会导致电池7的测量电压被低估(或在充电模式、正电流中高估)。 因此,BMS 始终会停止放电,因为电池7的电压会在其他电池之前达到下限值:我不会完全放电电池组...

是否有办法利用 bq78350的特性来补偿这种欧姆降? 例如,使用 VAUX?

最好用公式替换 VCell7的实际读数:Vcell7 (new)=Vcell7 (read)-Rconnection*i…… 我认为...

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steph

    校准测量的电压时、您可以尝试在电流流动时进行校准、而不是在空闲时进行校准、因此电量监测计会计入该压降。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    遗憾的是、充电和放电电流不同、这不起作用。
    还有其他建议吗?
    此致、