This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流稳压器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS54202, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615976/dc-voltage-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS54202HTPS54202TPS62135

您好!

我需要一些支持来为我的应用选择合适的组件和电路。

我们的新项目的一部分是设计一个直流电源电路、该电路将12V 直流电压用作输入、并生成0至12V 直流之间的可变输出电压。 最大电流负载为1A。 一项要求是能够以电子方式调整输出电压、理想情况下使用来自外部微控制器的 I2C 接口。

为了实现这一点、您能否建议德州仪器产品系列中的一些 IC 解决方案和示例?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    我会推荐 TPS54202/TPS54202H。 它是一款支持100%占空比的28V 输入降压转换器。 但是、由于环路响应、它无法支持低于1.2V 的输出电压。 您可以在 FB 节点上使用 RC 来操控输出电压。 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的建议。

    因此、当输入电压为12V 且输出电压接近12V 时、TPS542092上的压降是多少、以便内部 MOSFET 以100%占空比工作?

    此外、改用降压/升压是否合理?

    您能否更好地解释 FB 节点处 RC 的用法并指向应用电路?

    谢谢、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本应用手册讨论了如何通过向任何直流/直流转换器的 FB 引脚馈送电压来调节输出电压。 www.ti.com/.../slva471.pdf 如果您没有模拟电压、则可以通过对 PWM 信号进行 RC 滤波来实现这一目的。

    TPS62135/6支持真正的100%占空比模式、并具有强制 PWM 模式、可将输出电压灌入其设定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    压降将位于电感器(Iout*(RDSon + RLDC)的高侧 FET Rdson 和 DCR 上。 对于 TPS54202、理想情况下可以实现100%占空比。 但是、当引导电容器的电压较低时、需要对其充电。 在这种情况下、如果引导电容器上的电压降至2.1V 以下、低侧 FET 将在最短关断时间内接通、以便为引导电容器充电。

    降压 IC 也可用作降压/升压。 唯一的问题是、与输入电压相比、输出将为负。 您可以参阅此应用手册:    

    Chris 向您展示了一份应用手册、其中讨论了 FB 上的 RC。 您可以在其中遵循相同的设计规则。 谢谢!

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢。

    下一步、您能否建议一种设置输出电流限制保护的解决方案(理想情况下通过 I2C)。 这不仅应旨在关闭电源稳压器、还应将电流实际限制在我们的最大值。

    谢谢、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    对于 I recommended (TPS54202)器件、它具有固定的电流限制、当电流限制达到时、器件将进入断续模式。 我不确定您在 I2C 上对电流限制的意义。 您是否在讨论使用 I2C 更改电流限制电平? I2C 在通用器件中并不常见。 您是否对器件价格敏感? 我认为我们在这里推荐的是最佳的成本效益和足够好的功能。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    "您在谈论使用 I2C 更改电流限制电平吗? " -->正确,理想

    让我们不要坚持使用 TPS54202、我想使用通用解决方案。 我需要在开关稳压器的输出线路上设置自定义电流限制保护。

    谢谢、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我无法像您请求的那样确定具有 I2C 控制的器件。 最好的方法是使用 TI.com 和具有可调节电流限制的输入 I2C 作为搜索标准进行一些研究。 谢谢!

    最棒的
    Anthony