This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:生产前的测试和校准

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626325/bq34110-testing-and-calibration-prior-to-production

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400GPCCEDV

大家好、

我的一位客户即将使用 BQ34110进行生产。

他们要求在测试和校准方面提供一些帮助。 您是否有一份应用手册、其中提供了有关如何准备好该器件生产的指南。 他们已经安装了 EV2400、我假设需要这样做吗?

 此外、由于 BQ34110需要校准、创建和复制可用于生产的黄金映像的最佳方法是什么?

最后、我们已请求进行最终布局审查、谁是与 E2E 外部共享 Gerber 文件的最佳联系人?

感谢你的帮助。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    要查看您的文件、您需要离线联系我们。

    为了使器件做好生产准备、客户需要根据 TRM 配置数据闪存。 他们需要使用我们在线的 GPCCEDV 工具来配置 CEDV 系数。 该工具包含详细说明。 之后、将提取 bqfs、dffs 或 srec 文件、这将是将在多个单元上编程的黄金文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx、

    我现在将通过电子邮件向您发送原理图和 Gerber 文件。 如果您能进行回顾、我们将不胜感激。

    James