This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:TPS56528与 TPS54528在两个芯片中、什么是"高级"Eco-mode 与 Eco-mode

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54528, TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626516/tps56528-tps56528-vs-tps54528-what-is-advanced-eco-mode-vs-eco-mode-in-the-two-chips

器件型号:TPS56528
主题中讨论的其他器件:TPS54528

标题中提到的两个芯 片具有几乎完全一样的数据表、除了其中一个芯片、TPS56528被标记为"高级 Eco-mode"、而另一个只是" Eco-mode"。 唯一的区别是 TPS56528中有关 Eco-mode 状态的段落"关断时间随着输出电容放电到基准电压电平所需的时间增加而增加、负载电流也更小。" 而 TPS54528不包含一句话。 但这项声明应该适用于两个芯片,因为它们的导通时间保持不变(所以显然只有关断时间才应该改变来补偿)....

我是不是误解一个段落的区别,还是有其他的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个器件之间的差异为1。 TPS56526具有 PG、而 TPS54528是 SS;2. TPS56528具有断续模式3。 VFB 电压。

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS56528 升压轻负载效率(3.3V@10mA)比 TPS54528高大约10%、因为 IQ (170uA 与900uA)要低得多、Eco-mode 控制应该具有相似 的开关行为。