This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ24192:Linux 驱动程序在哪里?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ24190, BQ24192I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617414/linux-bq24192-where-is-the-linux-driver

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ24190

工具/软件:Linux

我正在尝试查找适用于 BQ24192的 Linux 驱动程序。 我在 某个位置找到了该 elixir.free-electrons.com/.../bq24190_charger.c。

此驱动程序似乎仅适用于 BQ24190和 BQ24192i。 BQ24192的驱动程序在哪里? 我使用的是 Linux 2.6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧如彬、

    请在此处查看 bq2419x 的 Linux 驱动程序:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、这是针对 BQ2429x 的。 那么、BQ24192驱动程序在哪里可用?